This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于物联网应用的设计解决方案

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1275349/design-solution-for-iot-application

探索具有以下顶级要求的客户端潜在器件设计。

  1. 必须具有蓝牙连接。
  2. 必须具有 LTE-M 连接。
  3. 必须具有 GPS 连接。
  4. 尺寸:- 直径约为一个美国四分之一(~25mm)和厚度约3个四分之一堆叠在一起

  TI 对如何实现这一目标有何建议? 可以使用的潜在芯片组(SoC、SIP、模块等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kweku:

    您不是大多数相关标准的专家:TI 不提供 GPS 或 LTE-M 连接解决方案、因此您可以考虑将 基于 TI ARM 的处理器 用作连接到 TI BLE 产品 和第三方 GPS/LTE-M 产品的主机。  考虑到这些产品的尺寸和支持各种标准的不同频率所需的天线、整体解决方案将需要比美国四分之一(462 mm2)的面积更大的空间。

    此致、
    瑞安