This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice 安装错误

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1273418/pspice-installation-error

你好。 我正在尝试安装 PSpice for TI、但收到一条消息:尝试使用相同访问密钥的机器太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    我必须向 Cadence 提交一个 TT 才能修复该问题。

    我是否可以让他们禁用所有机器、或者您是否需要为特定机器保持 Altium 处于启用状态(我问的是、因为有些人在工作计算机和实验室计算机上都安装了 Altium)。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为限制是每个访问密钥安装3次。 您是否有关于所发生情况的任何其他细节?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    我们已禁用旧机器。 应该能够在新计算机上安装 PSpice for TI。

    祝你好运。 我查询了您的个人资料以提交机票、然后发现您在贝德福德。

    可爱的地方 我父亲几年前在 VA 医院接受了终生护理。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我的安装工作已经全部完成。
    是的、这个区域非常好。

     感谢您的帮助。

    Oleg)。