This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1272752/pmp8740-pmp8740

器件型号:PMP8740

您好!
我继续下面的主题  
https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1236578/pmp8740-pmp8740-rev_e-2kw-bc-boost-plus-auxiliary-power-supply/4682050?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A500631#4682050

在推荐的 MOSFET 之后、我对它们进行了尝试、在没有负载并且没有连接变压器或电感器的 H 桥上获得此输出。 但我在 H 桥的输出上仍然会看到一些振荡。 您能否指导我继续对高电压进行测试、然后在 PCB 上还添加变压器。 至于现在、如果我增大 H 桥上的直流电压、我将尝试使用12V 电压来消除振荡。  

我连接的输出约为70kHz 和170kHz

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dania:

    您能否解释一下您在12V 电源上可以获得什么(指"如果我增大 H 桥上的直流电压、在放大时消除振荡")。  

    您能否参考 PMP8740原理图上的具体要点(最好是将电压描述为差分电势、如 Vx - Vy)。

    顺便说一下、H 桥上的小振荡是正常的、因为未连接变压器、因此 H 桥以硬开关模式运行。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时我给出了图中提到的12V 电压、上次我得到建议应该分享我的设计文件以供审查。 您能告诉我如何个人共享、因为我们无法在公开帖子中共享文件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dania:

    如果您愿意、可以分享您的电子邮件、我将直接向您发送下一份反馈、以便您交换原理图。

    关于振荡、首先让我们仔细查看您的原理图、我将提供快速反馈。

    谢谢。

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我的电子邮件 ID 是 daniabatool98@gmail.com。 谢谢