This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30763:在此参考设计测试报告中探索用于仿真原理图的选项

Guru**** 2911620 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1271466/pmp30763-exploring-the-options-for-simulating-the-schematics-in-this-reference-design-test-report

器件型号:PMP30763

Webench、Altium 或任何 EDA 中的此 PMP30763或 PMP31179测试报告参考设计是否提供了任何仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    我没有对参考设计 PMP30763和 PMP31179进行任何仿真 尽管如此、您仍可以使用我们的 SIMPLIS 模型来模拟两个级、此模型可在以下位置找到:

    https://www.ti.com/lit/zip/slum658

    https://www.ti.com/lit/zip/slum684

    在本例中、我仅使用了用于设计两个功率级的每个控制器的 Excel 设计计算器;这些计算表可从此处下载:

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC645

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    此外、所有 Altium 和 Gerber 文件都可在这两个参考设计登陆页中找到。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的答复。

    您是否参考了此声明中的 Alitum 设计文件-"此外、 全部 Altium 和 Gerber 文件可在两个参考设计登陆页中找到。"

    到目前为止、我对原理图感兴趣、可以 根据我的要求进行定制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    正确:我指的是 Altium 设计文件、如原理图、电路板布局布线、BOM 和光绘文件。

    此致、

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!