/resized-image/__size/394x187/__key/communityserver-discussions-components-files/234/3225.T1.PNG
/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/234/T2.PNG
我已成功安装 TIDA-01580、发现它可以正常工作、 进行 ECG 监控。 不过、在监控 SPO2波形和 HRM 波形时、我遇到了严重的噪声问题。 波形似乎被噪声严重失真、难以获得准确的读数。
如果就如何降低 SPO2波形中的噪声提供任何指导或建议、我将不胜感激。 您的专业知识和见解对于帮助我有效解决此问题非常宝贵。
提前感谢您的帮助。
此致、
V·瓦迪维尔