This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:无法访问网站上上传的 PLECS 文件

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1274444/tida-01606-not-able-access-the-plecs-file-uploaded-on-the-website

器件型号:TIDA-01606

我正在尝试打开网络上提供的 PLECS 文件、但下载后、即使在 MATLAB 中也无法打开该文件、因为它是.slx 文件。 如果可能、您能向我提供它的 PLECS 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在我的 PC 中再次尝试、它工作正常。 是否提取了文件夹的内容?

    我使用过 MATLAB R2021a。

    谢谢

    此致

    里卡多