This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多个 PM 线性发生器的电源控制电路

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1271971/power-control-circuit-for-multiple-pm-linear-generators

主题中讨论的其他器件:UCC28740、UCC28C53

如何制作电源控制电路来组合2个线性发生器的波形、每个发生器具有独特的频率、振幅和每个 EMF 脉冲的周期(峰值具有很大的变化、范围为50V 至120V)? 然后将产生的电力输送到给定的负载、例如电池? 如果每个发生器由一个三相系统而不是一个单相系统组成、情况如何? 非常感谢提供电路图、以了解解决此问题的一般方法! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您需要提供一个方框图来显示您想要的确切内容。 然后、我们可以根据您的方框图为每个方框找到一种可能的 IC。 在设计好方框图后、您可以重新打开此主题或创建新主题以获取有关在方框图的哪个 IC 中使用的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我一直在研究的另一个控制方框图。 1表示发生器1、2表示发生器2。 RC 表示使用耦合电容器进行整流。 P 表示保护、或为或二极管、MCU 是微控制器、BCS 是电池充电系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的第一个方框图可按如下方式实现。 电源控制系统拓扑取决于额定功率、可能会有所不同、我需要知道您的目标功率容量以便提供建议。

    您可按类似方式实现第二张图、以制作每个交流/直流转换器、然后使用整流器实现或。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S = 41.638 W - j*.789增值经销商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、那么您的设计介于60W 和100W 之间。 因此、您的电源控制系统可以基于反激式转换器。

    对于电池负载、如果您需要 CVCC、则可以考虑 UCC28740。 此器件具有 CVCC 特性。

    如果 CVCC 可在外部实现、或者您不需要、则可以考虑使用 UCC28C53。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很不错。 我将对这些组件进行一些研究、并告知您我还有任何其他问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可能获得 TI 的合同工作来开发用于此目的的电源控制系统/电路原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要联系您当地的 TI 销售人员。 正如我所知、这取决于您的项目业务规模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我也会提出一个问题、但我从未听说过 TI 这么做。 如果我找到一些有用的信息、我会告诉您。

    请提供您的项目业务规模、如期望的数量、时间线、详细的规格、以备不时之需。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已通过电子邮件发送给您、当地的 TI 支持人员将帮助您勇往直前。