This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI - DRV2700EVM 模型

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1272932/tina-ti---drv2700evm-model

主题中讨论的其他器件:DRV2700DRV2700EVM
大家好! 



我已下载 TINA TI 版本9.3.200.277 SF-TI



但是、我在您的本地没有找到 DRV2700EVM 器件的模型、是否有可用模型可以包含在软件中?



我查看了产品页面(DRV2700EVM)、但找不到它。



提前感谢大家。



此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    我们没有适用于 DRV2700EVM 的模型、但我们有适用于 DRV2700器件的模型。 您可以在 DRV2700产品页面上的设计与开发下方找到此内容、然后找到设计工具和仿真。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢悉尼。