This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在不同温度下使用 TI 进行的

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1272044/simulation-with-ti-at-different-temperature

主题中讨论的其他器件:TLV9002

您好,

如何使用 TINA 在不同温度下仿真模型? 当 从环境的分析温度或者从直流温度分析设置不同的温度时,直流输出的模拟结果没有变化。 它始终为1.66V。 请帮助我提供一些建议。  

参考模型  

e2e.ti.com/.../TLV9002_5F00_MEMS_5F00_20230918A.TSC

此致

凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kailyn、

    两种运算放大器模型在不同温度下具有相同的参数。 我们器件的模型是典型规格25C 模型。 模型中、它告诉您已建模的所有参数的完整列表。 所有建模的参数都未指定为在不同温度下建模的参数。

    该模型并不是要完全替代测试。 但是、您可以准确地估算整个温度范围内的运算放大器行为。

    为了获得一些温度范围内的参数、电气特性表将在整个温度范围内具有一些测量的规格。

    如果您担心特定的规格随温度的变化、请咨询、我们可以提供对此的见解!

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry

    如果我们想要仿真运算放大器在高温或低温条件下对电路输出的影响、可以使用什么方法?

    我们是否可以通过修改 TLV9002中的参数来仿真运算放大器在高温和低温条件下对电路的影响。 库? 修改 I_O V_OS、这些参数、等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Star:

    我们没有模拟温度效应的模型。 您可以手动修改器件的 Vos 和 Iq、但这些模块是唯一可以在网表中轻松找到的简单行为进行建模的模块。 您最关心的是哪些性能随温度变化? 如果您告诉我这些参数、我们可以帮助您通过数学方法进行解决。

    实际器件中随温度变化的其他参数取决于模型、可能改变器件的行为。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如原理图 TLV9002_ MEMS_20230918A TSC 所示、我们想了解在运算放大器-40 ℃ 和125 ℃ 的环境温度下、与25 ℃ 相比 Vout 将增加或降低多少?

    我正在尝试修改 TLV9002 Lib 的 I_ O. V_ OS 以进行仿真、但 Vout 没有变化。  我们是否需要修改任何其他参数?e2e.ti.com/.../3582.TLV9002_5F00_MEMS_5F00_20230918A.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    您能否说明您尝试分析哪些参数最重要、以及您为什么需要在温度范围内对其进行建模? 我们的 TI 数据表显示了有助于展示随温度变化的行为的典型曲线、因此虽然我们的模型中未模拟此行为、但您可以使用这些曲线作为参考。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!