This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误消息:连接的机器太多

Guru**** 2614205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1272728/pspice-for-ti-error-message-too-many-machines-are-connected

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

我正在尝试在新器件中安装 PSPICE for TI、但它会显示一条错误消息"连接的机器太多"。 除了我尝试安装的设备( 从其他设备上卸载)之外、我目前只在另一个设备中使用。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinshu、您好、我需要请求禁用旧机器。 由于您有一个新设备、我只要求在您的帐户上禁用所有旧机器。 这应该会让您解放、但需要一两天的时间才能完成。

    我会在它完成时向您发送消息。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 顺便说一下、我必须作出响应、否则系统没有灵活性、就会生成报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinshu:

    旧机器已禁用。  
    您可以继续进行新的安装。

    此致、

    大卫