This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice 访问密钥错误-尝试使用相同访问密钥连接的计算机过多

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1272022/pspice-access-key-error---too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

尊敬的:

尝试安装 PSpice for TI 时、收到主题标题中的消息、表示无法安装。

我该怎么办?

此致。

T. 川野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、T. Kawano,

    您能否为我提供当前安装了该工具的机器的名称?

    我将禁用这些功能、以便您可以完成新的安装。

    此致、

    大卫·L·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    机器已禁用。 您应该能够继续进行新的安装。

    此致、

    大卫