This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054上的闭环控制

Guru**** 2613765 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1271571/tida-010054-working-closed-loop-control-on-tida-010054

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我使用的是电压闭环的 TIDA-010054。

DAB_GV_run 的作用是什么?

因为我想添加一条 IV 曲线、使电流和电压值链接起来。 我有这样做的方程。

我正在努力实现它、没有大的变化。

祝您好运、

文森特·博利厄-加农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    DAB_GV_run 正在运行控制相移的补偿器。  
    我建议 使用 名为 DAB_v52的基准变量、Ref_Volts 以便在电压闭环内实现 IV 曲线。
    另一种方法是使用实验4中所示的闭合电流环路、并使用 DAB_i52 Ref_Amps  变量。


    此致、
    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    你最后的评论帮助了我,我正在处理它。 我还有其他相关的问题。

    我不知道加载实验的选项在哪里?

    另外、我要进行一些测试、风扇不会触发。 我想让它们始终工作。

    风扇控制的变量名是什么?它在脚本中的什么位置?

    感谢您的帮助、

    文森特·博利厄-加农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    可以使用 main.syscfg 文件调整这些实验。  


    表达式窗口可以通过使用脚本控制台加载相应的.js 文件来进行调整。
    th.js 文件应位于项目文件夹中。

    风扇控制当前不受支持、但可以通过控制相应的 GPIO 来添加。

    此致、
    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我不熟悉 CCS、浏览项目代码并不简单。 您可以帮助我将 GPIO-39设置为高电平,

    谢谢!

    文森特·博利厄-加农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    什么是资格认证模式? 我也不明白这个选择吗?

    谢谢!

    文森特·博利厄-加农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    鉴定模式仅对输入引脚很重要。 它描述了检测到高电平输入时的条件。 有关此类问题、请参阅技术参考手册: https://www.ti.com/lit/ug/sprui33f/sprui33f.pdf

    例如、在8.5章中对输入限定进行了说明。

    如果您不熟悉 C2000、我建议查看 C2000Ware SDK 中的示例。 在这里、您可以找到每个外设的示例:
    https://www.ti.com/tool/C2000WARE

    此外、C2000 Academy 还提供了一个良好的开端:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEF1DyHUWKq1HXYGnpllKg__C2000-ACADEMY__3H1LnqB__LATEST

    在将 GPIO 设置为高电平时、需要使用以下代码。

    首先将 GPIO 39配置为输出。 这只需要执行一次。

    GPIO_setDirectionMode (39、GPIO_DIR_MODE_OUT);   //将方向设置为输出
    GPIO_setPinConfig (GPIO_39_GPIO39);                //将引脚配置设置为 GPIO

    要将引脚设置为高电平 、您需要写入:

    GPIO_writePin (39、1);

    要将引脚设置为低电平、您需要写入:

    GPIO_writePin (39、0);  


    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    安德烈

    亚斯