This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:TIDA-010242

Guru**** 2544590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1273198/tida-010242-tida-010242

器件型号:TIDA-010242

您好!

对于10A 或更高电流的系统、是否有用于 MOSFET 选择等的 Excel 计算器? 因为我们的系统以20A 运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了提高功率等级、您需要一个 FET、其安全工作区域更大、具体取决于系统功率、但要考虑到浪涌等级。

    我们有一个 Excel 工作表(附在这篇文章中)、可以帮助您验证您需要的 SOA、以及所选的 FET 是否适合您。 这是一个粗略的计算、但它应该可以为您提供一个良好的起点。 您仍需要验证您的 FET 选择。

     e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010242-_2D00_-MILSTD1275-SOA-Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basile 先生:

    感谢您的支持。