This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:请向我提供此参考设计的完整软件、谢谢!

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1272333/tida-01606-please-provide-me-with-the-complete-software-of-this-reference-design-thank-you

器件型号:TIDA-01606

请向我提供此参考设计的完整软件、谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请帮助我确认完整的电路板材料编号是否为 TIDA-01606?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您可以在 Digital Power SDK 中找到此参考设计的软件

    C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com

    此致、

    亨里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想提一下设计 TIDA-01606中包含的所有电路板。 如何购买它们? 我是否需要将购买的电路板分成4块? 具体的器件型号是什么?采购链接在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    本参考设计中唯一销售的电路板是 C2000控制卡。  TMDSCNCD280049C 子卡| TI.com

    该设计的文件夹中包含光绘文件和 BOM 列表、可用于重新构建设计

    此致、
    亨里克