This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62-LCD217:通过 LCD 选择 EVSE-DEV-PLATFORM 或 LCD185

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1270421/am62-evse-dev-platform-lcd-to-select-between-lcd185-or-lcd217

器件型号:AM62-AM62 EVSE-DEV-PLATFORM

您好!

 LCD185或 LCD217是否能与 EVSE-DEV-PLATFORM 配合使用 不带 更改 LCD 驱动器。

Lincoln Technology Solutions 的 LTS-3P-LCDK | TI.com

谢谢。

Nilesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    如果是指在 LCD185和 LCD217之间切换、则实际的显示屏组件和触摸屏控制器是相同的。 唯一的区别是保护玻璃透镜(以及如何安装)。

    此致!

    安德烈