This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9204:变压器设计

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1266908/pmp9204-transformer-design

器件型号:PMP9204

您好  

我对变压器的参考设计 PMP9204有一些疑问。

我在 WebBench 中进行了变压器设计。 次级绕组中使用多少根导线。

e2e.ti.com/.../5582.65v265vac.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    我已要求原始设计人员查看此问题。 请给我们一些时间。

    此外、您能否解释一下您所说的"线数"是指您是在询问线规、还是线束数量?

    通常、我们会与变压器供应商合作、不知道具体的构造细节。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还根据附件提供了导线规或一根导线中的股数。

    我展示的照片 是指"电线数量"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    很抱歉、我们没有这些信息、这些信息通常是由变压器供应商决定的、他们不愿意分享这些详细信息。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    我不会告诉您您将向我提供 renoco 变压器的详细信息。

    我已在 TI Web 工作台中下载变压器数据我有标记为附件图片。

    可以使用26 AWG 的次级侧3线电缆。

    什么是三重绝缘次级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特  

    请在问题上给我回复。

    什么是  三路绝缘二次侧 26.0/5.0/逆时针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:  

    很抱歉耽误你的时间。 三重绝缘线是一种用于安全目的的导线、它有3层绝缘。 26指线规、5指匝数。

    谢谢。

    罗伯特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了两张照片。   这 种类型有3层绝缘 线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwanath,

    我理解您的图片中有三根电线。 这仅仅是一个巧合、在这个例子中、三绝缘线与绝缘层相关。

    通常、变压器设计可以在次级侧使用更多的线束、以帮助降低交流损耗或减小直流电阻量。

    我不知道你的问题在上方是什么。

    谢谢。

    罗伯特