This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:轻负载条件

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1271657/tida-010210-light-load-condition

器件型号:TIDA-010210

您好!

设计指南中的表3-1和3-2只记录了 PFC 在2kW 至11kW 范围内的效率。

您是否测试了更轻的负载(< 2kW)? 您能否共享相关的波形或数据?  

在极轻负载下的控制是否存在任何困难或问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们也在低负载条件下测试了该参考设计、但没有可供共享的数据。

    由于存在三级/三级运行、转换器仍然能够以相当不错的 THD 运行。

    在低负载下运行时、无需特别注意控制。

    如果工作电流接近0W、我建议禁用中点控制调节、因为如果 PFC 和 INV 工作电压发生变化而不改变中点控制标志、则可能会发生不稳定。

    谢谢

    此致

    里卡多