This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA TI 下载错误

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1269951/tina-ti-download-error

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我已尝试在 https://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=TINA 上下载 TINA-TI。 但是、我在安装结束时会遇到错误。 我已附上一张错误照片、显示"Feature Transfer Error (功能转移错误)"、并且拒绝访问。

如何浏览此问题? 下载似乎名为 Tina-Ti90-TIen、这是正确的应用程序、还是应该使用与之前列出的不同的单独链接? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    我刚刚下载并安装了 TINA-TI。 是的、下载文件名为 Tina-Ti90-ITIen。 我没有任何问题。 这似乎是您的计算机上的访问问题。  

    您能否确认安装路径? 例如 C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI

    我的 DesignSoft 来自2020年、而 Tina 9 -TI 的这次安装是从今天开始。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还收到了一封确认电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚重试、似乎它尝试安装到 C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI 的相同路径、但我没有 DesignSoft 文件夹、这是我第一次完成时需要单独下载的吗? 如果是,我该如何处理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载过程会创建这个文件夹。 也许手动创建它(确保它具有正确的 R/W/D 权限)、然后重试。 下载程序没有更改、所以我不确定那里发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试手动创建文件夹、但看起来我在计算机上遇到了管理问题。 当我尝试输入凭据时、请求的操作要求完成提升。 我将努力获取此访问权限、但是、我如何能够确保该文件夹具有 R/W/D 权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定权限是否需要存在、但由于.exe 需要编写文件、我做了这样的假设。

    不过、我想我们已经发现了这个问题。 如果在您访问后出现任何问题、请告诉我。 尽管 TINA-TI 是较旧版本、但我发现它很容易使用。 有时越简单越好。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够下载 TINA-TI、因为在 我的命令窗口中输入 gpupdate /force 并重新启动计算机后、我能够运行该策略的某些内容肯定已经关闭。 感谢您的帮助!