This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:LM5156、

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1269102/pspice-for-ti-lm5156

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:LM5156-Q1LM5156

您好!

我尝试使用第三方 Spice 模型在 LM5156上运行 PSpice for TI 仿真。

但是、收到以下错误:

错误(ORPSIM-15108):X_U2使用的子电路3U 未定义

采取的行动:

-将相关的 lib 文件添加到全局变量中

请访问 advise.e2e.ti.com/.../SPice_5F00_TI_5F00_Sim.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yee Tat:

    我们的更新程序已损坏、我们正在努力修复该程序。

    因此、您没有解决此问题的最新更新。

    请使用此处附加的更正文件。

    此致、

    Davide2e.ti.com/.../LM5156_2D00_Q1_5F00_TRANS.LIBsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我应该将文件"LM5156-Q1_TRANS.LIBSig"放在哪里?

    正确实施该文件所需的任何设置或步骤?

    我以前没有看到此文件类型。

    请告知。

    此致、

    叶达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许该工具识别 TI 模型的签名文件。 将其与 LM5156-Q1_TRANS.lib 放在同一文件夹中

    在本例中、文件结构如下:

    C:\UserData\UserData\PSpice_TI\LM5156 Error\PSpice_TI_Lib\LM5156-Q1_PSPICE_TRAS