This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7991:变压器选择7508112328与基于相同电路特性的 WEBENCH 设计不匹配。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1270365/pmp7991-transformer-choice-7508112328-does-not-match-webench-design-based-on-same-circuit-characteristics

器件型号:PMP7991

您好、参考设计 PMP7991展示了使用7508112328变压器作为反激式转换的一部分的开发板。 但是、您 基于相同电路特性的 WEBENCH 工具输出电路设计确实与变压器设计电感相匹配。 我想知道为什么设计工具与开发板变压器选择不匹配、以及是否可以使用7508112328变压器获得 WEBENCH 设计。 谢谢你。  e2e.ti.com/.../WBDesign1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Robert:

    Webench 是一种开始设计并了解所需组件的良好工具。 但是、我强烈建议使用参考设计中的内容进行设计、因为这些设计是我们在工作台上构建、测试、优化的设计、并提供相关的测试报告来证明解决方案。