This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11257:可替代 PMP11257的 IC

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1269074/pmp11257-the-ic-which-can-replace-the-pmp11257

器件型号:PMP11257

大家好、我想找到一个合适的 IC 来代替 PMP11257中的全桥整流器、从而节省 PCB 空间。

关键条件:更换后的 IC 应应用于 PoE 架构。 (PAIR12、PAIR34引脚应与 IC 的另一个节点相连)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin:  

    遗憾的是、TI 没有能够实现此功能的器件。

    谢谢。

    罗伯特