This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:许可证激活问题(达到3个机器限制)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1266829/pspice-for-ti-license-activation-issue-3-machine-limit-reached

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好、团队成员:

我最近购买了新的 PC 硬件、包括主板和板载以太网、现在许可证无效。 我已经在一些虚拟 mchine 上安装了 PSpice for TI、因此我 超过了用于激活许可证密钥的3台机器限制。

请为我提供一个解决方案、以便再次使用 PSpice for TI。

此致、

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John。  

    抱歉。 我将提交禁用旧机器的请求。

    为此、您能否为我提供旧机器的名称?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们都可以移除。  如果您 要确认的数据,我可以提供旧的 Mac 地址,但最好是脱机。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我已提出请求、要求禁用您的机器。

    应该是1天左右。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    现在应该可以重新安装。 旧机器已禁用。

    关闭 TT。 请告诉我、我们是否还有其他办法可以帮助您。

    大卫