This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020031:外部5V 和12V 电源

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1267128/tida-020031-external-5v-and-12-v-supply

器件型号:TIDA-020031

您好!  

我将使用 TIDA-020031来满足我们对3.3kW 直流/直流转换器的要求。 在上述原理图中、有两个辅助电源、即5V 和 12V (分别用于主芯片的高侧栅极驱动器和低侧栅极驱动器)。 那么、我的问题是、

1) 1)为什么主芯片、低侧和高侧驱动器需要2个独立的电源?  

2)在原理图中我们可以用输出电池作为电源吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我不确定我是否正确理解这个问题。 让我的答案吧。

    广告1)

    栅极驱动器需要隔离式偏置电源。 QA、QB 和 QC、QD 之间的开关节点在0至400V 之间跳跃。 必须隔离驱动器的控制信号(PWM)。 控制器电源电压来自以转换器低压输出(12V)为基准的5V 电压。 这也意味着、本设计需要在输出端(电池、外部电源)上提供一些电压才能运行。 没有高压启动。

    2)

    您的意思是从12伏转换为400V,而不是从400伏转换为12V 吗? 此设计是单向的、范围是400到12V。 不对设计进行更改、就无法简单地更改电流。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    1) 1)好的、所以您意味着它需要一个外部电源、即显示在启动运行的5V 电压的第一个图像中。

    2) 2)我的意思是、我们可以使用电池输出来启动控制电路吗? 这样我们就不必为控制电路使用外部电源。 我想在 TIDA-020031中、正使用12VOUT 作为 UCC28951的电源、如下图所示。 (12Vout 为电池电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amish、您的理解是正确的。 只要电压不降至低于偏置直流/直流转换器的最小工作电压、您就可以使用12V 电池进行启动。