This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 LT-Spice 模型导入 TI 的 PSpice

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1268651/import-lt-spice-models-to-pspice-for-ti

我想尝试不同的运算放大器来评估哪种放大器最适合我的应用(包括 TI 运算放大器)。 作为基础、我需要一个 TI 库中没有的组件。 我还查看了 PSpice 页面以查看运算放大器是否可用:
www.pspice.com/.../all

在 LT-Spice 中有组件可用、我可以复制 AD8655.lib 和 AD8655.asy。 应该可以在 PSpice 中使用这些元件、或者? 如何设置它? 我可以通过 Tool-Generate 生成组件、但在仿真时遇到错误。

ERROR(ORPSIM-15108): Subcircuit AD8655 used by X_U5 is undefined

我做错了什么?

e2e.ti.com/.../AD8655.lib