This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:TINA-TI 能否仿真降压波特图?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1267416/tina-ti-can-tina-ti-simulate-buck-bode-plot

器件型号:TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TPS54260

TINA-TI 能否仿真降压波特图?

例如 TPS54260。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yx:    

    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题:  http://www.tina.com/technical-support/  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。   当问题解决后、请单击此问题已解决我的问题按钮以提供建议。    

    此致、  

    ~伦纳德     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我想了解一下、如果 TI 有波特仿真模型、如果没有、我就不能仿真波特图。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yx:

    与 SPICE 模型一样、您需要一个平均值模型来确定频率响应。  无法从瞬态模型生成波特图。

    建议使用负载阶跃并分析对输出设定点的扰动和阻尼响应。  希望这对您有所帮助。

    大卫。