This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C7X 主机仿真支持

Guru**** 2613765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1266747/c7x-host-emulation-support

您好  

您能否共享 Windows 版的  TI_C7X_DSP_TRAINING_00.06.zip 文件夹?

我们需要这样设置测试环境、

谢谢

杰斯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明一下您在这里参考的是哪些 C7x 培训材料 ?

    我们有2个可用的培训、一个针对 CGT 2.x、另一个针对 CGT 3.x (包含可扩展内在函数支持)。

    如果可能、请共享目录结构或 MSS 链接。

    --

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pratik

    谢谢

    杰斯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已在具有 GCC 9.3的 Linux 20.04上测试和支持此培训工作区。

    请参阅 TI_C7X_DSP_TRAINING_Setup.pdf、了解有关设置工作区的更多信息。