This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:LM62460稳压器

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1266809/tida-020047-lm62460-regulator

器件型号:TIDA-020047

您好!  

此组件  LM62460QRPHRQ1 目前尚未提供:

https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/LM62460QRPHRQ1?qs=QNEnbhJQKvYn1QEWk8lAhA%3D%3D

我能替换为这家吗?  LM62460Q3RPHRQ1、不对我的 PCB 进行调制。

https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/LM62460Q3RPHRQ1?qs=QNEnbhJQKvbYtVz0i%2FBRMQ%3D%3D

此致

阿米内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    参考设计中使用的器件(LM62460QRPHRQ1)是可调节输出版本。  在该设计中、它设置为3.3V 的输出。   如果您更改反馈网络以应对此更改、则可以替换固定的3.3V 版本(LM62460Q3RPHRQ1)。 由于3.3V 器件需要直接连接到 FB 引脚、因此请将 R63更改为零欧姆。  请参阅 数据表 第9.2节。  

    此致、

    布赖恩