This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01414:TIDA-01414

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01414, PCM5252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1266668/tida-01414-tida-01414

器件型号:TIDA-01414
主题中讨论的其他器件: PCM5252

尊敬的 TI 团队:  

我要将 HDMI eARC 接收器连接器连接到本设计 TIDA-01414。 数字输入报头在其输入报头(I2S-IN)上由(时钟、字选择、串行数据)信号组成。 您能帮我将 HDMI eARC 连接器引脚连接到此接头吗?

谢谢。此致、

阿马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    今天是 TI 在美国的假日。我们将在明天结束前回复您的问题。

    请勿回复此邮件、除非我们未及时回复您。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    查看原理图、在本参考设计中 、 DSP 的 I2S 数据 连接到  PCM5252的相应通道。  

    我认为您无法将 HDMI eARC 连接  到这个 接头。

    此致、

    阿拉什