This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606第2.3.6节参考

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1266202/tida-01606-tida-01606-section-2-3-6-references

器件型号:TIDA-01606

您能否向我指出一些外部文献、这些文献会更详细地向我解释第2.3.6节中使用的方法?

我想找出(34)到(55)公式的完整推导、省去手动操作的时间。

此致

迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    遗憾的是,我没有任何外部文献可供提出。 所有公式均已手动导出。

    谢谢

    此致

    里卡多