This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:继电器和保险丝设计、还有风扇...

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1264240/tida-01606-relay-and-fuse-design-also-fans

器件型号:TIDA-01606

尊敬的所有人:

我正在使用 TIDA-01606进行研究。

我有两个关于此参考设计的问题。

1)保险丝和继电器。

当您看到下图时、有继电器和保险丝。  

但我不确定它如何能够防止大电流。

根据我的理解,当继电器连接和大电流发生时,熔丝可能会被断开,但继电器仍处于连接状态。

因此我认为电路会损坏...

您能解释一下吗?

2)风扇。

当您看到下面的电路时、它看起来像是两个风扇。

但当我看到3D 时、有三个风扇。

您能解释一下发生了什么?

感谢您阅读我的问题、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingi:

    电阻器和继电器用于直流链路的预充电电路。 不打算将它们用作引信。

    一般而言、您可以将三个风扇连接到该参考设计。 您也可以使用一个连接器来运行三个风扇。 也可以将一个连接器用于两个风扇、另一个连接器用于一个风扇。

    谢谢

    此致

    里卡多