This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:需要帮助以了解用户指南

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1263616/tida-01513-need-help-understanding-the-user-guide

器件型号:TIDA-01513
主题中讨论的其他器件: AMC1351

我正在设计中实施 TIDA-01513。

用户指南中提供了一些公式、但有些公式不清楚用于每个继电器是关闭还是仅一个。

此外、计算实际泄漏电流并不直接相关。 可能是它在那里、但不是直接的?

我想知道实际的实现过程以及可以使用的输出、知道我需要实际获得隔离电阻和漏电流。

我可以分享我的原理图以便进行澄清、只是我知道吗。

我还有更多关于用户指南的问题、但我不想马上把我的所有问题淹没在该线程中。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 SEM 团队的 Bing、我不是设计人员、但我只检查了使用指南、我认为  公式 1和2很清楚、当 S1和 S2都闭合并且没有泄漏电流时。 您可以得出 RISO、并通过 公式 4 (S2闭合、它在 HV_POS 侧具有泄漏电流)、然后您可以通过更改 公式 4 (HV_BATT+VREF)/(Rns1+Rns2+Riso)获得泄漏。 有关此设计的更多问题、可能我们还可以在线讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bing、非常感谢您的澄清。

    是的,我确实有一些关于设计的问题,我很乐意接受任何在线讨论,你可能可以.

    仅供参考、我有此设计的工作原型、我能够获得与计算得出的测量值相似的实际测量值结果。  

    我还有一些问题、只是为了确保我只使用必要的测量值 、尤其是对于1/4、1/2和3/4堆栈泄漏而言。

    另外、还可以说明如何在测量后使用 AMC1351使此设计实现完全隔离。

    我很乐意详细讨论这一点。

    谢谢!

    -宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们在本周有一个在线电话。 我会给您一封电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的电子邮件地址吗? 您也可以直接向我发送电子邮件:bing-zou@ti.com