This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入的访问密钥不在预期格式中

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1247083/access-key-entered-is-not-in-the-expected-fomat

我的 Psice 模拟用户身份验证失败、并显示"输入的访问密钥不在预期格式中"。 我想我的密码符合您的准则。 这是怎么了?

感谢您的帮助

马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    您能否通过电子邮件确认密钥已送达?

    您是从电子邮件中复制的吗? 有时、如果您这样做、复制就会获取额外的空间。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我刚从假期回来、正在跟进。 您是否能够使用预期格式通过此问题?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    因为我还没有听到,我会假设没有一个好消息是新的,并结束这.

    如果不正确、您应该能够重新打开。

    大卫