This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:汽车类40V 至1kV 输入反激式设计

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1265943/tida-01505-automotive-40-v-to-1-kv-input-flyback

器件型号:TIDA-01505

尊敬的先生或女士:

我想了解更多有关 汽车40V 至1kV 输入反激式设计的信息。

如果可能、我想详细介绍一下此设计的限制条件、宽输入范围内的效率以及仿真材料或样片的适用情况。

非常感谢。
Hossein