请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01580 我成功下载了专为医疗和消费类可穿戴设备量身定制的 TIDA-01580无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计。 接下来、我继续将固件刷写到我们的 PCBA 中。 随后、我通过在基于 Windows 的工作站上安装 TIDA-01580应用程序来启动软件验证过程。 但是、当应用程序无法正确识别已安装的软件时、会出现一个问题。 该应用程序提示请求 LabVIEW 软件、该软件已安装在同一台 Windows 计算机上以满足先决条件。
我正在寻求帮助以解决此问题、并确保 TIDA-01580应用程序与 LabVIEW 软件无缝集成和识别。 非常感谢您提供有关解决此兼容性问题的指导。