This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:有关双有源电桥 PLECS 模型的问题

Guru**** 2613875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1265933/tida-010054-questions-about-the-plecs-model-of-dual-active-bridge

器件型号:TIDA-010054

我对双有源电桥的拓扑有一个问题、在仿真中、我看到初级侧和次级侧滤波器包含小电容。 是否模仿 MOSFET 寄生电容? 另外、我不能运行 Simulink 嵌入 plecs 文件。 管理员可以向我发送一份独立 PLECS 文件的副本吗? 此外,这两个 plecs 模型是否有参考资料,例如基于期刊论文或会议论文。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 开关节点上的电容器是直流阻断电容器、用于阻止任何可能随时间的推移而使变压器饱和的直流分量。 这些直流分量可能是实际设计中的 PWM 信号或栅极驱动器不对称造成的。 或仿真文件是使用 PLECS Blockset 生成的、但可以轻松地导入到 PLECS 单机中。  

     MATLAB parameters.m 文件的内容可以复制到 PLECS 初始化文件。

    我们还将在未来几周内发布我们仿真的 PLECS 独立版本。

    有关不同相移调制的概述、请参阅 https://ieeexplore.ieee.org/document/6658916

    我们仿真中的双相移调制更接近本文中所述的 EPS。

    此致、
    安德烈

    亚斯