This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] PSPICE-FOR-TI:如何获得最新的 TI 模型?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1265220/faq-pspice-for-ti-how-do-i-get-the-latest-ti-models

器件型号:PSPICE-FOR-TI

模型库是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将鼠标光标置于"部件搜索"面板中的库更新指示器上以检查状态:

    按照气球中的说明操作。 如果没有变化、检查仍在进行。

    这意味着您的本地驱动器上没有准备好安装的更新。 可以检查服务器端是否有电脑已连接到互联网、只需 关闭然后重新打开 PSpice for TI 即可。

    最后、  使用"Help"菜单在 PSpice for TI 中检查 TI 模型库的时间戳: