This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:直接从 RAM 调试 AM273x、无需使用 QSPI 闪存

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1264041/tida-020047-debugging-am273x-directly-from-ram-without-using-qspi-flash

器件型号:TIDA-020047

您好!

我们在 QSPI 中编写应用映像时遇到问题、我们希望在不使用 QSPI 的情况下继续操作。

是否有任何可能性可以从 RAM 调试应用程序以及如何使其工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    您可以使用 CCS 加载单个核心应用映像并在 AM273x 上进行同样的调试。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowda:

    我 将 SOP 配置更改为无引导模式、并且能够调试我的应用。

    谢谢。