This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054动态输出电压

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1265152/tida-010054-tida-010054-dynamic-output-voltage

器件型号:TIDA-010054

TIDA-010054的软件/硬件是否支持动态更改辅助绕组上的电压?

如果可以、您能否指出软件中处理输出电压选择的相关部分。

此致

迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    目前、电压基准是固定基准。 您可以通过动态修改基准电压轻松更改此值。

    要修改的变量 为 DAB_v11g_ Ref_Volts、该 变量在 ISR2中可用并在 DAB_initGlobalVariables 中初始化

    谢谢、此致、PAWAN