This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1263977/tida-010054-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-010054

您好、TI 专家

我想 使用 PLECS 来模拟 TIDA-010054 DAB Converter 双相移控制 PLECS 和 TIDA-010054 DAB Converter 单相移控制 PLECS、但附加的仿真模型是 MATLAB SLX 文件。

我能不能在 PLECS 模型上获得相同的支持吗?

此致

阿德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adnan

    TI.com 上的文件适用于 PLC 的 Blockset 版本。 您使用哪个版本(独立版或 Blockset、位于 Matlab-Simulink 之上)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parzhuber:

    我使用 PLECS 单机。 请支持 PLECS 模型文件(.plecs)、以便在独立版本上运行。

    谢谢

    阿德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adnan

    我向您发送了独立文件。 请尝试一下

    此致

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parzhuber:

    感谢您的答复。

    同样、您 还需要支持人员共享 TIDA-010054 DAB Converter 单相移控件 PLECS 的.plecs 文件。

    此外、对于 TIDA-010054参考设计、请支持 Mathcad 计算文件。

    此致

    阿德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adnan、

    创建此模型需要几天时间。 将稍后发送。
    您对 Mathcad 计算文件的理解。 我们没有这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parzhuber:

    我的意思是、如果有任何 Mathcad 或 Excel 计算器文件用于进行  TIDA-010054的组件尺寸和损耗分析、

    谢谢  

    阿德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    没有进一步的计算器或 Mathcad 工作表。 设计指南中介绍了所需的全部功能。 您应该会在其中找到所有计算结果。

    希望这对您有所帮助

    此致

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parzhuner:

    感谢您发送

    编修。 此致 阿德南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否还可以拥有独立文件?

    此致

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪安

    由于有多个请求进入以支持独立和 blocksim、因此我们将更新 plecs 的下载部分、并 将两个文件都添加到 zip 中。 这需要几天时间。 您可能希望在下周初试一下。

    此致