This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 不安装、因为"太多计算机试图连接..."

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1263087/pspice-for-ti-don-t-install-because-too-many-machines-attempting-to-connect

您好!

我尝试在第三方计算机上安装 Spice for TI、如上所述

我可以在多个器件上使用此访问密钥吗?
可以。 访问密钥仅限于与注册的电子邮件一起使用、但最多可关联3台计算机。

但我收到以下消息

尝试使用相同访问密钥连接的机器太多。 请去……

我知道我需要使用我的 ID (邮件地址) lestal@online.fr 、但在我输入访问密钥并单击"登录"后、将出现消息"Too machines ..."。

这是第三次安装。 已正确执行先前的2个安装。

我不知道为什么这个 thirs 安装会执行。

请您为此问题提供帮助。

提前感谢。

勒斯特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brahim:

    这在工作中。 我们将在完成后通知您。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brahim:

    这是完成的。

    -jc