This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:关于启动 CLLLC

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1260619/pmp22650-about-starting-clllc

器件型号:PMP22650

Hellower,

我正在尝试启动 PMP22650、但无法正常工作。

我尝试更改 CLLLC_StartupState。 CCS 的 State_Enum、但是错误阻止了选择。 这不读取源代码的标识符吗? 您能告诉我如何解决它吗?

"Identifler not found:CLLLC_Start Up State at (CLLLC_StartupState)。 值中显示"CLLLC_Startup" State_Enum。

此致

前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么会出现这种情况。 我将把这个转交给 C2000团队中的某个人来提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您使用表达式浏览器来查看寄存器。

    在运行速度较慢的 PC 上、通常只需点击几次即可完成此操作。 请尝试缓慢点击输入字段、您应该会看到它打开并允许您进行编辑。

    此致、
    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    即使我缓慢点击输入字段、也没有响应。 其他一些变量显示了类似的找不到标识符消息。

    此致、

    前田亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道变量指示为"not found"的唯一原因是键入的名称不正确。 或者器件上未加载变量的代码。

    深入探究这一点看起来在发布到 DPSDK 之前、软启动机制作为仅供内部使用的代码的一部分已被移除。

    此致、
    科迪