This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:有关 ULC 系统的问题

Guru**** 2918180 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, DRV2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1262444/ulc1001-drv290xevm-questions-about-the-ulc-system

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001DRV2901

您好!  

问题1:
我已经多次尝试下载 ULC1001_GUI_v2p3p6.zip、但始终失败。 是否可以将 zip 文件直接发送给我?

问题2.
我理解 IV 感应用于温度估算和质量检测的作用是否正确?
是否通过测量压电体阻抗随电流值的变化来估算温度? 质量检测算法尚不明确。

问题3:
为什么清洗脉冲有两种不同的频率设置:区域1和区域2?

问题4:
您能告诉我为什么 ULC1001数据表中的除冰清洁曲线中存在两个加热脉冲吗。
查看 GUI 中的默认设置、会发现"CONTROL_BURST_GUI" Heat_Region_设置为一次突发。

问题5.

对于此图表中的电压和电流值、[mV]和[A]是否是正确的单位?

在下图中、还测量了哪些特定领域的 VLOAD 和 ILOAD?

问题6.
是否有任何有关 ULC 故障和可靠性的信息? 例如、我想知道、在批量生产发货之前、客户应该进行多大的耐久性测试。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的联系。  

    问题1: 您最近是否尝试过下载? 我们的 GUI 下载链接有一个问题、该问题最近得到了解决。 如果这仍然不起作用、请告诉我、我们将找出另一个解决方案。 很抱歉给您带来不便!

    Q2: 所有有源突发都会激活 IV 检测路径(突发0-5和19-23)、其中包括但不限于温度和质量检测算法。 具体而言、突发1和突发5是用于质量和温度检测的校准脉冲、用于收集参考测量数据。 当使用清洗脉冲19或23、即质量检测脉冲和温度清洗脉冲时、它们将再次 测量、但会与校准时进行的测量进行比较。 如果测量变化超过特定阈值、则会做出相应的反应(加热、冷却、执行水清洗序列等)。

    Q3: 以某个频率行驶时、镜头的某些部分不会移动/振动(死点)。 如果您尝试以一个频率清洁镜头、则可能无法排出这些死点的水 、从而 在镜头上留下水环。 当您以不同的频率行驶时、仍然存在死区、但它们与第一个频率不同。 因此、当您驱动两个频率(区域1和区域2)时、会使整个透镜振动。 下面是在两个不同频率下进行的 LCS 仿真(半径截面)的屏幕截图、其中圈出了死区。 如您所见、其中一个频率具有死区、另一个频率将振动。

    Q4: 在数据表中、两个加热突发总共运行10秒、每个突发4秒、中间延迟2秒。 GUI 默认只是一个持续时间总共为10秒的突发、因此两次操作没有太大的不同、但这肯定是我们需要在数据表中进行的更新。 感谢您的关注!

    Q5: 图中的单位是伏特和安培。 这是在水清洁周期中测得的 EVM 输出、这一循环刚刚在负载/LCS 上测得、我在其中用蓝色圈出了相应的值。  

    Q6: TI 的芯片已按照数据表参数进行了全面测试、但我们随 EVM 发布的镜头盖系统是仅用于演示该技术的原型。 机械系统将需要由客户拥有。

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sydney Northcutt:

    谢谢你的详细解释。 了解内容、Q5除外。

    Q5: 图表的单位是伏特和安培。 这是在水清洁周期中测得的 EVM 输出、这一循环刚刚在负载/LCS 上测得、我在其中用蓝色圈出了相应的值。  [/报价]

    也许我对压电体励磁时的情况不太了解。 我的图像如下。

    ULC1001是一款 PWM 调制器。 DRV2901是一款栅极驱动器、因此我的理解是它具有放大 ULC1001的 PWM 输出的功能。 PWM 由 DRV2901放大至高达48V。
    DRV2901的 PWM 信号输出通过 LC 滤波器变为平滑的正弦波、施加到压电体上。

    您能告诉我在上述理解中哪里出了问题吗? 目前尚不清楚为什么要在压电执行器的两端施加±150V 的电压。

    我还在问题6中介绍了其他问题。

    问题6.
    用户需要如何更改突发枚举? 例如、WaterBURST 有一系列序列(8 -> 9 -> 13 -> 14)。 人们的理解是,不应以一系列模式改变这些模式。
    关于上述顺序,我不明白 BURST8~11和 BURST12~15之间的区别。 我也不明白 BURST16和 BURST17之间的区别。

    如果用户使用 GUI 继续进行开发、则需要执行哪些步骤、以及需要更改哪些参数? 理解是否有关于用户应该如何设置 GUI 的程序手册或技术讲座文档将会更容易。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    Q5:您的理解是正确的、但 LC 滤波器的阻抗幅度会降低、与 LC 滤波器的等效 Q 相结合将产生电压增益。 这通常称为振铃系统。

    Q6: 根据校准情况从区域1参数更新突发8-11和16。 脉冲12-15和17在校准后从区域2参数更新。 它们由起始偏移和起始偏移进行更新、您可以在 GUI 的右侧查看和自定义这些偏移。 您还可以 在 GUI 中更改突发的数量和顺序。 它不必保持在默认设置中。  

     

    至于 GUI 的开发、可在用户指南(第4节和第5节)中找到每个部分的详细信息和过程说明。 如果使用独立于 TI LCS 原型的透 镜盖、则第一步是对透镜盖进行阻抗扫描、以便相应地更新频率范围。 默认范围针对 TI LCS 进行优化。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney Northcutt:

    感谢您的回答、我对 Q5和 Q6有了大致的了解、下面我再说明一下。

    问题5.
    借助放大某些频率分量上的峰值电压的效果、LC 滤波器可被放大至-200V~200V。 查看数据表、可以选择 LC 滤波器、因此在某些情况下可能无需放置它。 在理解 LC 滤波器是在需要电压增益时放置的这一说法是否正确? 或者是否有不同的标准?
    您还可以选择压电体、并通过从 LC 滤波器的 Q 值计算电压增益来确定近似电压。 然后确定外部电阻器的值。 此顺序确定反馈到 ULC1001的电压值是否正确?

    问题6.
    "干净突发"会在区域1和区域2中以不同频率的组合振荡。 我们理解这是为了消除镜头上的死点。 我们还了解到镜头会在谐振频率周围振荡。
    顺便说一下、我认为这些区域1/2频率是接近谐振频率的值、但我想它们是如何确定的。 区域1/2频率是初级和次级谐振频率吗? 我不太熟悉压电执行器、因此我不明白是否始终有一阶和二阶谐振频率。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    Q5:是的、在需要电压增益时放置 LC 滤波器。 此外、它还将减轻将纯方波驱动到容性负载中所产生的振铃、从而降低 EMI。 对于 Q5问题的第二部分、您能否说明您讨论的是什么电阻器? 您是否参考了 IV 感测?  

    Q6:是的、在其各自突发中声明的区域1和2频率范围在谐振频率附近。 这些决定因素是在 LCS 上进行阻抗扫描。 为此、我们使用阻抗分析器并从20kHz 扫描到200kHz。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 悉尼:

    您能解释一下您在讨论什么电阻器吗? 您是否参考了 IV 感测?  [/报价]

    Q5:是的,我指的是 IV 感应电阻器。

    [报价 userid="523771" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1262444/ulc1001-drv290xevm-questions-about-the-ulc-system/4785002 #4785002"]是的,区域1和2在其各自突发中声明的频率范围是围绕谐振频率。

    Q6:例如,在 GUI 的默认设置中,区域1显示大约120 KHz,区域2显示大约140 KHz。 我是否理解到、在这种情况下、谐振频率约为130kHz、这是正确的? 换句话说、区域1~区域2之间是否存在谐振频率? 另外、在执行频率扫描时、通过 IV 检测、谐振频率将是最高的电压值、对吗?

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q5:您可以  在 ULC1001数据表(第 8.5.2节"电压和电流检测电路")中找到有关如何计算 IV 检测电阻分压器网络的信息。 这些 IV 检测引脚很敏感、因此它们需要一个分压器网络来降低电压。  

    Q6:不、它们是两个单独的谐振频率。 在阻抗分析仪上获取的 LCS 阻抗响应中、您可以看到谐振峰值并记下频率、但这仅适用于 LCS。 增加 LC 滤波器会略微向左移动此频率、而温度等其他因素也可能略微改变此频率。 使用 fstart 和 fstop 值设置校准突发2和3、这些值都在 LCS 阻抗扫描指定的频率周围。 突发2更新区域1参数、突发3更新区域2参数。 执行校准时、突发2将使用 IV 检测进行各种测量、并更新区域1参数。 同样、突发3 将使用 IV 检测进行各种测量并更新区域2参数。 请注意、这些测量仅在突发声明的频率范围内进行。 下面是 LCS 的阻抗扫描示例。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney Northcutt:

    您的回答使我对 ULCS 有了很好的了解。

    问题5.
    我知道 IV 感应主要用于通过检测阻抗变化进行温度和物质检测。 顺便说一下、阻抗也随温度的变化而变化。 当某物质粘附在镜头上时、阻抗也会以相同的方式变化。 我觉得 DSP 端无法从阻抗降低的角度判断这些差异、但是如何判断温度变化和物质附着力呢?

    问题6.
    我知道我可以使用阻抗分析仪检查谐振频率。 在实际使用 GUI 进行开发时、可以自动为范围1和范围2设置谐振频率。 因此、在 ULC 开发流程中、可以选择使用阻抗分析仪检查频率、是吗? 此外、在 MSP430的 USS 中、我可以以图形方式查看扫描测量、ULC 中是否有此类函数?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    Q5:透镜上的温度变化和质量的检测/测量略有不同。 对于温度、我们希望查看一个频率下的阻抗变化。 对于质量检测、我们希望谐振峰值的频移。 这两者都在 GUI 中具有特定的阈值、如果变化超过声明的阈值、它将进行相应的响应。  

    Q6:"当实际使用 GUI 进行开发时、可为范围1和范围2自动设定谐振频率"-否  

    在 GUI 中、会更新区域1和2参数的突发2和3的默认频率范围通过从外部进行阻抗扫描来针对 LCS 进行优化。 如果您要创建新的镜头盖系统、建议进行阻抗扫描、然后更新突发2和3频率范围、因为它们会与 TI LCS 不同。  ULC 器件无法进行从20kHz 到200kHz 的扫描来找到真正的谐振峰值、这就是我们使用阻抗分析仪的原因。 然后、利用这些信息、我们为 ULC 器件提供围绕峰值的较小频率范围。  您还需要执行该外部扫描、以便正确设置  新 LCS 的温度检测、因为 GUI 中的这些默认值也针对 TI LCS 进行了优化。

    此致、
    悉尼诺斯卡特