This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:开关方案的选择

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1263836/tida-010210-choice-of-switching-scheme

器件型号:TIDA-010210

您好!

众所周知、除了 TIDA-010210提出的方案外、还有各种开关方案来控制这种 ANPC 拓扑

例如:

1.

为什么选择 TIDA-010210提出的这种开关方案?

您是否曾尝试过使用其他开关方案来控制此功率级?  

2.

我们知道此拓扑需要正确的关断序列、还想知道是否可以通过 F280049和 CLB 功能实现其他开关方案。

你认为这是可能的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们实施了 PWM 方案、该方案负责切换连接到具有线路频率的 FET。  

    当然、可以使用 PWM 方案将 FET 切换到具有高 PWM 的线路、以及所有其他线路频率、但我们从未在此设计中尝试过。 CLB 应该能够处理关键的关断序列、但正如前面所说的、我们没有实现这一点、

    我们想尝试一下这个系统配置、因为大多数文献是针对另外一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harald、您好!

    您选择 PWM 方案的原因是什么、该方案用于切换连接到要实现线路频率的 FET。

    您想尝试上图中的 PWM 方案 B 吗? 但是、PWM 方案 A 应该具有更好的性能、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chester、

    正如我的回复中所写的。 我们已经对此进行了尝试、因为 大多数文献都是针对另一个 PWM 方案。
    到目前为止,我们还没有计划对两者进行比较。