This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9656:PMP9656设计问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1262482/pmp9656-pmp9656-design-question

器件型号:PMP9656

您好!

如果我想使用输出功率范围相同但输入范围为(24V 到47V)的 PMP9656、应更改设计或不起作用?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个显著的变化。 需要重新评估整个功率级、变压器需要更改(匝数比、DCR)。 需要重新评估初级和次级 FET。 您还需要更改控制器周围的若干项、用于开启、SS、电流限制等。

    要详细说明所需的所有更改并不容易。

    谢谢。

    罗伯特