This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SLUC675-UCC25640x 设计计算器隐藏文件和令人困惑的命名

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1262841/sluc675-ucc25640x-design-calculator-hidden-file-and-confusing-naming

你好

我对电芯 C96的命名感到困惑。 难道不应该像 C96的命名所说的那样代替 LP LM 吗?

还有可能看到 隐藏文件"集成泄漏"、该文件也用于计算 C96、以便理解后面的计算。

我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    C96应为 Lp (初级侧开路时的总初级电感)。

    您可以根据以下等式推导 Lm。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的讲解。

    但你能否告诉我一些关于  "集成泄漏"表单中的计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    我可以通过 e2e 信使在你接受我的友谊请求后分享密码。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我接受了您的请求。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    我已通过 e2e 信使共享这些文件。

    此致

    马尼坎塔