This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010071:TIDA-010071

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1255860/tida-010071-tida-010071

器件型号:TIDA-010071

我们使用 TIDA-010071的表6编写此查询。 根据状态 D 的表、电阻为246Ohm 时、引导高电压需要为3V、但根据我们的仿真观察、我们得到的电压仅为2.5V。 请参阅您能否分享测试数据结果和仿真结果以便我们了解。

谢谢、此致

普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    感谢您的发帖。  我来看一下可以在 TIDA-010071中的 State_D 电压电位找到的测试结果/答案。

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    我已经对标准进行了研究、并查看了该设计是否有测试数据。  遗憾的是、由于这是一个旧设计、我们无法找到该设计针对状态 D  的测试数据。但是、我查看了仿真的不同状态电阻的标称值、状态 D 的标称值应为270欧姆、如下所示。  当更改该值时、我们在仿真中得到3.03V。

    我还将附加修改后的仿真文件。

    此致、

    Errole2e.ti.com/.../PilotSim_5F00_TLV1805.TSC