主题中讨论的其他器件:ISO7721
您好!
1)参考文件中有一个错误,所以我买了这些 https://www.digikey.ca/en/products/detail/w%C3%BCrth-elektronik/750342879/8594521的 1:3.5比率
https://www.digikey.ca/en/products/detail/w%C3%BCrth-elektronik/750343725/9741983提供 1:3.9比例、而不是这些值。 似乎电路工作正常(我得到-4V 和+12V)可以有人确认吗?
2) 2)该参考设计中指出(栅极驱动器卡上的短路检测和两级关断功能当前
支持。 为了避免误报、请拆除 ISO7721。)。 但是、如果发生短路、Q7将开始导通、如果系统未关断、则可能会损坏。
那么、主板(双有源 Bright/Power 板)上的保护是否足够? 栅极驱动器是如何关闭的?

谢谢!
文森特·博利厄-加农