This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00289:TIDA-00289:DC 28 (标称)电源、最大3A/1.5A、控制电磁阀。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1257938/tida-00289-tida-00289-dc-28-nominal-source-max-3a-1-5a-controll-solenoid

器件型号:TIDA-00289
主题中讨论的其他器件:DRV110

在设计螺线管控制系统期间。  

我检测螺线管围绕螺线管电流特性的移动。  

当 EN 信号为低电平时、我希望使螺线管电流为0A。 且来自 DRV110 (OUT)的栅极信号为低电平。  

参见图43。 测试结果、螺线管电流仍根据 I HOLD 电平保持不变。  

因此、当我将电流值设置为0A 时、我更改 R HOLD 电阻器?! 电阻器都将稳定至0欧姆的情况。  

祝你一切

顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已 通知负责的产品工程师有关此问题。 应该会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我希望你的 Asap。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munseong:

    Unknown 说:
    当 EN 信号为低电平时、我想让电磁阀电流变为0A。 且来自 DRV110 (OUT)的栅极信号为低电平。  [/报价]

    当 EN 为低电平时、输出被禁用、电流将为~0A。 可能存在一些泄漏电流、从而使电流不完全等于0A。

    [quote userid="572980" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1257938/tida-00289-tida-00289-dc-28-nominal-source-max-3a-1-5a-controll-solenoid 这样、当我将当前值改为0A 时、我更改 R HOLD 电阻器?! 电阻器都将稳定至0欧姆的情况。  [/报价]

    我在这里有点困惑。 是否尝试在不将 EN 设置为低电平时将保持电流设置为0A? 您能确认吗?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特