This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:LD 和 PACK 引脚无源器件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1260586/tida-010208-ld-and-pack-pin-passive-components

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件: BQ769142

您好!

我是要询问 TIDA-010208的参考原理图。 我对连接到 PACK-的肖特基二极管 D45和 D46尤为感兴趣。 我还想了解 R138/D44和 R142/R141并联连接的用途以及 R139/R140电阻器。

我计划使用 BQ769142创建 BMS。 TI 推荐的有没有软件工具可以在制造前用于仿真 BMS 电路?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

        1:对于肖特基二极管 D45和 D46、 它们用于防止充电器反接和 AFE PACK LD 引脚上出现负电压。

        2:用户指南建议 PACK 和 LD 有一个约10K 的上拉电阻器、与 LD 的负载检测有关、当 LD 用作输出引脚时、 LD-D44-R142//R141路径、当 LD 用作输入引脚时、D41可防止 AFE 因 PACK+向 LD 引脚施加很大的电压而损坏、R138用于限制电流。  

    此致

    赵业博