This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9204:参考设计 PMP9204

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1260146/pmp9204-reference-design-pmp9204

器件型号:PMP9204

如何将您设置为电压限制以下。

根据产品说明书给定的公式和变压器比率-

        电路中变压器比 RLTI-1067变压器比  

根据参考设计、您可以选择 RS1/R15=133K 和 RS2/30.1K 的值

什么是上图中变压器 NPA 和 Nasper 的选择匝数比。 两者的值不同。

请建议我如何选择 RS1,RS2,NPA 和 NAS 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该设计、原理图上提供的匝数比是正确的(看起来变压器数据表可能有一个拼写错误)。  该比率为 13.5:1:4 (PRI:Sec:Bias)、因此 NPA = 13.5/4=3.375、NAS = 4/1=4。

    您可以将这些值用于 NPA 和 NAS、并调整 RS1和 RS2、以设置输入欠压和输出 OVP 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错

    我在附件数据表下方具有定制变压器的设计。 我在 WebBench 中选择了设计变压器。

    我选择匝数比也是 13.5:1:4 (PRI:Sec:Bias)

    e2e.ti.com/.../CoreCoilformer10_2D00_Existing.pdfe2e.ti.com/.../65v265vac.pdf